This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:活动模式期间的 PORz

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/665250/am3352-porz-during-active-mode

器件型号:AM3352

 

您好、Sitara 支持团队、

如果 AM335x 在激活模式期间由外部 WDT 触发、
它是否需要 AM335x 上的 PORz?

如果需要 PORz、输入电压应为0V。
如果不需要 PORz、则输入电压应为0.5V
包含数据表中 PWRONRSTn 的 VIL。
我的理解是否正确?  

另外一个问题是、如果它需要由外部 WDT 触发的 PORz、
是否有任何包含详细信息的文档?

此致、
卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不确定我是否理解您的问题:
    "如果 AM335x 在激活模式期间由外部 WDT 触发、它是否需要 AM335x 上的 PORz?" WDT 输出连接在何处?

    "如果需要 PORz、输入电压应为0V。 如果不需要 PORz、则输入电压应为0.5V、该电压包含数据表中 PWRONRSTn 的 VIL。 我的理解是否正确? "您能更详细地解释一下您的意思吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    感谢你的答复。
    很抱歉,我在上一个帖子中没有充分的解释。
    我想再次向大家解释一下。

    如果 AM335x 在激活模式期间被外部 WDT 触发完全复位、
    它是否需要通过 PMIC (如"图1")连接到 AM335x 上的 PORz?
    或者、它能否直接连接到 AM335x 上的 PORz、例如"Figure 2"?

    如果必须通过 PMIC 连接到 PORz、则 PMIC 将为完成复位提供0V 的 PORz 输入电压。
    如果它可以直接连接到 PORz、完整复位的 PORz 输入电压将为0.5V
    这是 VIL 最大值 数据表中 PWRONRSTn 的值。
    我的理解是否正确?

    此致、
    卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在明白了。 图1似乎是更好的选项、因为当您重置 PMIC 时、它将在默认电压下重新启动。 如果您想使用图2、最好将 WD 复位连接到 nRESET_INOUT、因为这只会复位处理器(当然、在这种情况下、WD 必须能够发出一个低电平脉冲、并且不会将线路持续保持在低电平)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、
    感谢您的快速回复!

    我想确保您的意思。

    如果我想完全复位、我必须通过 PMIC 将"WDT IC"连接到 AM3352的 PORz。
    2.如果我直接将"WDT IC"连接到 AM3352、它应该作为"热复位"连接到 AM335x 的 nRESET_INOUT。
    但是、"热复位"无法完全复位。

    根据上述理解、我应该为完全复位选择图1连接。
    正确吗?

    此致、
    卡纳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、正确。