This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BEAGLEBK:GPIO 配置

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/665566/linux-beaglebk-gpio-configuration

器件型号:BEAGLEBK

工具/软件:Linux

您好!

我正在研究 Beagle Bone Black。 我有一个新电路板、我已从 beagleboard.org 下载了9.3版的新 debian 映像

该映像将上传到我的 BeagleBone 中。但它具有如下所示的新 GPIO 目录结构。

导出 GPIO12 gpio20 GPIO3 gpio45 GPIO5 gpio65 GPIO7取消导出
gpio112 gpio13 gpio22 gpio30 gpio46 gpio50 gpio66 gpio0
gpio114 gpio14 gpio23 gpio31 gpio47 gpio51 gpio67 gpio32
gpio115 GPIO15 GPIO26 GPIO4 gpio48 gpio60 gpio68 gpioip64
gpio116 GPIO2 GPIO27 gpio44 gpio49 gpio61 gpio69 gpio96

但我的应用需要新的 debian 版本中没有的 GPIO 70 - 80。 我的旧 BeagleBone Black 是 debian verio 7.9、我的旧 GPIO 目录结构是

导出 gpio44 gpio65 gpio70 gpio75 gpio8 gpio88 gpioip64
GPIO10 gpio45 gpio66 gpio71 gpio76 gpio80 gpio89 gpio96
GPIO11 gpio46 gpio67 gpio72 gpio77 gpio81 GPIO9不导出
gpio23 gpio47 gpio68 gpio73 gpio78 gpio86 gpio0
GPIO27 gpio61 gpio69 gpio74 gpio79 gpio87 gpio32

能不能有人告诉我如何获取 GPIO 70-80

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Madhuri、您好!

    我们在此论坛上不支持 Debian。

    此致、
    Kemal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Linux 论坛因只读目的而关闭。 或者、请将此帖子转移到相应的论坛。
    请将此视为紧急需要的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Debian 在 Linux 论坛上也从未受到支持。 请访问 beagleboard.org/.../faq 并 提出问题、并在 此处找到有关 Debian 的最新答案。