This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA756:在 Android SDK 上禁用 HDMI/LCD

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/662050/linux-dra756-disabling-hdmi-lcd-on-android-sdk

器件型号:DRA756

工具/软件:Linux

大家好、

我们在 J6 EVM (修订版 H)上推出了 Android 6M1.3。 [内核:4.4.45提交 ID:862436d][u-boot:2016.05提交 ID: 850ffc0]

默认情况下、它支持 HDMI 和 LCD (OSD)。

我们可以理解,两个显示屏都是重复的。 如果我们尝试使用 DISPC 寄存器禁用 HDMI、LCD 也会停止工作。

您能否向我们提供您的宝贵输入/代码更改、以便仅将其中一项配置为用户选择。

谢谢、此致、

Tonu Zalpure

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tonu:

    我已将您的问题转交给 DSS 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果只想使用 HDMI、请使用 dra7-EVM.dTB。 此 DTB 完全禁用 LCD。

    如果您只想使用 LCD、则需要在器件树 dra7-EVM-LCD-osd101t2045.dts 的末尾添加以下内容。

    HDMI{(&H)
    STATUS ="禁用";
    };

    重新编译器件树并将其刷写。 这应该只启用 LCD。

    此致、
    Venkat
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Venkat、

    感谢您的参与。

    **如果您只想使用 HDMI,请使用 dra7-EVM.dTB。 此 DTB 完全禁用 LCD。
    >>这不起作用、我们不断收到错误消息。

    初始化:正在启动服务'NETD'...
    [282.695152] init:正在启动服务'Media'...
    [282.700048]初始化:正在启动服务'zygote'...
    [291.746694] INIT:服务'surveflinger'(pid 5591)被信号11杀死
    [291.753882] init:服务'surveflinger'(pid 5591)会杀死进程组中的任何子项
    [291.937854]初始化:服务‘zygote’正在被杀...
    [292.011403]初始化:信号9导致服务‘zygote’(pid 5605)死亡
    [292.154506] INIT:服务'zygote'(pid 5605)杀害了加工组中的所有儿童
    [292.301515] init: write_file: Unable to open '/sys/android_power/request_state:no such file or directory
    [292.503470] init:write_file:Unable to write to '/sys/power/state:invalid arge.
    [292.650617]初始化:服务“介质”正在被终止...
    [292.744731]初始化:服务'NETD'正在被终止...
    [292.750076] init:服务'media '(pid 5604)被信号9杀死
    [292.944324] init:服务'Media'(pid 5604)会杀死进程组中的任何子项
    [293.124798] INIT:服务'NETD'(pid 5603)被信号9杀死
    [293.130693] init:服务'NETD'(pid 5603)会杀死进程组中的任何儿童
    [293.354849] init:未跟踪的 pid 5723被信号9杀死


    **如果您只想使用 LCD,则需要在设备树 dra7-EVM-LCD-osd101t2045.dts 的末尾添加以下内容
    >>这起作用了。

    谢谢、此致、
    Tonu Zalpure
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tonu Zalpure、您好!

    仅对于 HDMI、您需要设置一些附加属性。 有关命令参考、请参阅6AM1.3应用手册中的 HDMI 部分。

    谢谢、

    Gowtham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Venkat、Gowtham

    感谢您的支持。
    这对我很有用。

    此致、
    Tonu