This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6455:C6455的 L2 SRAM 是否仅用于 SRIO?

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6455

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1183415/tms320c6455-is-the-l2-sram-of-c6455-only-used-for-srio

器件型号:TMS320C6455

大家好、

C6455的 L2 SRAM 是否仅用于 SRIO? 我 注意到 C6455为 PCI 分配内存空间、但不为 SRIO 分配内存空间。 我是对 SRIO 本地存储器的外设访问 、等同于对 L2 SRAM 的访问?

此致、

凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katherine、

    根据 产品页面上的横幅、我们没有针对 TMS320C6455的设计支持:
    https://www.ti.com/product/TMS320C6455

    我们的应用团队在该部件上不再拥有任何硬件或软件专业知识。 我只能向您介绍产品页面上的技术文档。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有人可能在 e2e 论坛上提出了类似的问题。 请随时搜索论坛、或使用 google 搜索 e2e 网站。

    此致、

    Nick