请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3358 您好!
我这里有一个正在编译并正常工作的项目。 现在、我从第一个项目派生了第二个项目。 构建此新工程时、会出现以下链接器错误:
说明资源路径位置类型
未解析的符号 ctoi、首先在中引用 e1702 C/C++问题
未解析的符号 istwigits、首先在中引用 e1702 C/C++问题
未解析的符号 MODULE_IS _SET、首先在中引用 e1702 C/C++问题
未解析的符号 set_module、首先在中引用 e1702 C/C++问题
未解析的符号 ustlen、首先在中引用 e1702 C/C++问题
这些都是来自 C 标准库的符号。 促使我疯狂的有两件事:
- 原始工程使用相同的函数、链接在该位置正常工作
- 派生工程也使用了 C 标准库中的一些其他函数、这些函数正确链接并且没有错误
那么、在这两个项目中、有什么不同呢? 什么情况只会导致某些特定 C 函数出现这些链接器错误?
谢谢!