This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:AM6254 USB 和 VDDSHV 的电源

Guru**** 2773115 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1182291/am625-power-supply-for-the-am6254-usb-and-vddshv

器件型号:AM625

您好!  

我们在新项目中使用 AM6254、对于电源、我们有以下技术问题:

1.请告知我们是否可以  单独为 USB0和 USB1设置电源,我们考虑使用 USB01至1.8VDC,USB1至3.3VDC;

2.我们想知道是否可以自行将 VDDSHV0设置为 VDDSHV6,因为我们要将 SD ROM 的 VDDSHV6设置为1.8VDC;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张良、您好!

    感谢您的查询。

    AM62x 器件上没有单独的电源轨引脚可用于 USB0和 USB1。 USB0和 USB1共享电源轨、如 VDDA_CORE_USB、VDDA_1P8_USB 和 VDDA_3P3_USB。


    2. VDDSHV0至 VDDSHV6支持两种工作范围:1.71V 至1.89V、标称值为1.8V;3.135V 至3.465V、标称值为3.3V。
    VDDSHV4、VDDSHV5和 VDDSHV6旨在支持上电、断电或动态电压变化、而不依赖于其他电源轨。 此功能是支持 UHS-I SD 卡所必需的。

    此致、

    Lavanya M R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lavanya、

    根据您的描述、我们可以自行设置 USB 电压、请参阅 EVK、USB 有两个电压、我们需要同时设置 USB0和 USB1 3.3VDC、如何设置它们? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张良、您好!

    建议连接所有三个电压(VDDA_CORE_USB、VDDA_1P8_USB 和 VDDA_3P3_USB)。

    此致、

    Lavanya M R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lavanya、

    那么、USB 电压是由软件控制的? 以及如何设置我们需要3.3VDC 电压的 USB 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张良、您好!

    [引用 userid="507183" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1182291/am625-power-supply-for-the-am6254-usb-and-vddshv/4453226 #4453226")那么,USB 电压是由软件控制的吗? 以及如何设置我们需要3.3VDC 电压的 USB 电压?[/quot]

    电源是固定的。 您能否详细说明一下由软件控制意味着什么?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kallikuppa、

    我的意思是我们需要为 USB0和 USB1使用3.3VDC、请建议如何设置、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张良、您好!

    感谢您的备注。

    [引用 userid="507183" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1182291/am625-power-supply-for-the-am6254-usb-and-vddshv/4454228 #4454228"]我的意思是我们需要同时为 USB0和 USB1使用3.3VDC,谢谢,请建议如何设置。

    您能否分享 USB 接口图以供查看。

    电源轨是固定的、对于两个 USB 接口都是通用的。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张良、您好!

    我没有听到你的声音。 我将关闭该线程。 如果 您有其他查询或输入、请重新启动该主题。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kallikuppa、

    谢谢、USB 问题对 我们来说不是必需的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张良、您好!

    并感谢您的参与。

    此致、

    Sreenivasa