This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62:在 eMMC 中使用 USB DFU 访问引导区域2并刷写 Linux 映像

Guru**** 2549650 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1175325/sk-am62-access-boot-area-2-and-flash-linux-image-using-usb-dfu-in-emmc

器件型号:SK-AM62

您好!

我已经使用 USB DFU 方法将 Linux 映像下载到 eMMC 中的引导分区1。 如何对引导分区2执行相同的操作? eMMC 中有2个引导区域、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的 U-Boot 专家本周已不在办公室、但我将了解这一点、并在几天内更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认情况下、AM62x 是否从用户区域引导? 它是否能够从 BOOT0或 BOOT1引导?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    默认情况下、它从 BOOT0分区引导。 可将其配置为从 boot1分区引导。 有关详细信息、请参阅以下 e2e 主题。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1084875/faq-tda4vm-dra829-dra821-how-to-boot-from-emmc-boot1-partition

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="545107" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1175325/sk-am62-access-boot-area-2-and-flash-linux-image-using-usb-dfu-in-emmc "]如何对引导分区2执行相同的操作?

    我认为您需要修改 uboot env $dfu_alt_info_eMMC 以使 dfu 使用 boot1分区。 以下是使用 boot0分区的默认值:

    =>打印 DFU_alt_INFO_eMMC
    dfu_alt_info_emmc=rawemmc raw 0 0x800000 mmcpart 1;rootfs part 0 1 mmcpart 0;tidboot3.bin.raw 0x0 0x400 mmcpart 1;tispl.bin.raw 0x400 0x1000 mmcpart 1;u-boot.img.raw 0x1400 0x2000 mmcpart 0x400;mmcw 0x3600 rw 0x400原始部分0x400原始0x400 mmcpart 1;sysfw.itb.raw

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从我看到的内容来看、我需要将"mmcpart 1"更改为"mmcpart 2"、这有道理吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、听起来是正确的。