请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TS3DDR4000大家好、
客户需要您的帮助时、会遇到一些问题:
背景:
就8TB SSD 而言、瓶颈是 DDR、如下所示:
答:最大的宽温度 DDR 为1GB x 8位
B.8TB SSD 需要板载10个1GB DDR (带 PECC)
C.80位 DDR 为最大值、但我们的控制器仅支持40位 DDR (DDR_DQ0~DDR_DQ39)

问题: 如何实现要求?
1、 是否建议使用任何双通道 DRAM 控制器或解决方案来满足该要求?
2、控制器需要80位还是 需要更多 CS (芯片选择) 或 地址+ BA+BG 信号的组合 来选择5个 DDR4芯片的新集合?
3, 目前控制 器只有2个 CS -这就是问题的根源。 其他问题是由于地址和数据上的额外负载和分支。 如何处理?
您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
此致、
本