This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM57X:针对 AM57x 的 C66x Linux 功能

Guru**** 2543610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1172869/processor-sdk-am57x-c66x-linux-capability-for-am57x

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X

您好!

我一直在研究适用于 AM57x 的 Linux SDK、对 C66x DSP 内核运行 Linux 的功能很好奇。  IPC 文档似乎建议 M4/DSP 内核运行 TI RTOS、但我找到的文档表明 TI 支持用于 C6x DSP 控制器的 Linux。  我的两个主要问题是:

  1. AM57x 是否支持 C66x DSP 内核的 Linux。
  2. 如果是、A15内核是否还必须运行 Linux? U-Boot 文档似乎暗示了这种情况。  

谢谢、

Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我们不支持 DSP 上的 Linux。 AM57x C66x DSP 仅支持 TI-RTOS。

    此致、

    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。