This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:SGX544的初始化失败

Guru**** 2553700 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1169807/am5728-sgx544-s-initialization-failed

器件型号:AM5728

大家好、

我通过 HDMI 接口将控制器 AM5728连接到屏幕、但屏幕出现了问题、如第一张图片所示。 电路图如下图所示、我注意到 SGX544在初始化失败前已通过串行端口处于初始化状态。 您能否告诉您是什么导致了这样的问题? 谢谢。

此外、这是经过测试的 HDMI 信号波形。 电感前后的波形没有差异。

此致、

凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    屏幕可以显示文本文件、但当屏幕显示图像文件时会出现错误。 误差如下所示。 请告诉我这可能是由什么引起的?

     

    am57xx-evm login: [   34.327750] omap_l3_noc 44000000.ocp: L3
    
    application error: target 5 mod:1 (unclearable)
    
    [   34.335907] omap_l3_noc 44000000.ocp: L3 debug error: target 5 mod:1
    
    (unclearable)
    
    [   34.540907] PVR_K:(Error): SGXOSTimer() detected SGX lockup (0x2d03
    
    tasks)
    
    [   34.547822] PVR_K: HWRecoveryResetSGX: SGX Hardware Recovery
    
    triggered
    
    [   34.554838] PVR_K: SGX debug (SGX_DDK_Linux_XOrg sgxddk
    
    1.17@4948957)
    
    [   34.561516] PVR_K:(Error): SGX Register Base Address (Linear): 
    
    0x02134669
    
    [   34.568515] PVR_K:(Error): SGX Register Base Address (Physical):
    
    0x56000000
    
    [   34.575950] PVR_K: Running SGXREG Debug Scripts:
    
    [   34.580594] PVR_K: (HYD)
    
    [   34.583147] PVR_K:         (SGXREG) 0x00004000 : 0x00000001
    
    [   34.588149] PVR_K:         (SGXREG) 0x00004004 : 0x0000000A
    
    [   34.593144] PVR_K:         (SGXREG) 0x00004008 : 0x0000000F
    
    [   34.598136] PVR_K:         (SGXREG) 0x00004024 : 0x00000005
    
    [   34.603130] PVR_K:         (SGXREG) 0x00004118 : 0x00000008
    
    [   34.608122] PVR_K:         (SGXREG) 0x0000412C : 0x20000000
    
    [   34.613116] PVR_K:         (SGXREG) 0x00004404 : 0x00000000
    
    [   34.618109] PVR_K:         (SGXREG) 0x00004C04 : 0x00080000
    
    [   34.623102] PVR_K:         (SGXREG) 0x00004C08 : 0x00000000
    
    [   34.628095] PVR_K:         (SGXREG) 0x00004C74 : 0x00000000
    
    [   34.633089] PVR_K:         (SGXREG) 0x00004C78 : 0x00000000
    
    [   34.638080] PVR_K:         (SGXREG) 0x00004CA8 : 0x00000008
    
    [   34.643073] PVR_K: (P0)
    
    [   34.645535] PVR_K:         (SGXREG) 0x00008000 : 0x002AAAAA
    
    [   34.650526] PVR_K:         (SGXREG) 0x00008004 : 0x0A8A8AAA
    
    [   34.655520] PVR_K:         (SGXREG) 0x00008008 : 0x0103BB87
    
    [   34.660512] PVR_K:         (SGXREG) 0x00008118 : 0x000000A8
    
    [   34.665504] PVR_K:         (SGXREG) 0x0000812C : 0x24142600
    
    [   34.670496] PVR_K:         (SGXREG) 0x000084E4 : 0x00000008
    
    [   34.675489] PVR_K:         (SGXREG) 0x00008658 : 0x00000000
    
    [   34.680481] PVR_K:         (SGXREG) 0x00008A74 : 0x0E208200
    
    [   34.685511] PVR_K:         (SGXREG) 0x00008BA4 : 0x00000001
    
    [   34.690503] PVR_K:         (SGXREG) 0x00008C04 : 0x00080000
    
    [   34.695497] PVR_K:         (SGXREG) 0x00008C08 : 0x00000000
    
    [   34.700488] PVR_K:         (SGXREG) 0x00008C74 : 0x00000000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请您跟进我的问题吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当设备显示图片时、也会出现问题。 图片显示效果不好、我不知道是什么导致了这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在没有 HDMI 显示屏(也称为其他显示屏)的情况下看到任何问题?

    需要注意的一点是、我们不再支持 SGX GPU 驱动器问题。 但是、让我们看看是 GPU 驱动程序导致这种情况、还是驱动程序崩溃是另一个问题的症状。

    此致、

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HDMI 显示器(也称为其他显示器)不会出现任何问题。  如果使用了串行端口检测程序,并且它不在图像显示模式下,则不会出现问题。 如果连接到屏幕以显示文本、则不会出现问题、但显示图像时会出现问题。

     

    此致、

    凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请您跟进我的问题吗? 提前感谢您。

    此致、

    凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请您跟进我的问题吗?

    此致、

    凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katherine、

    您共享了一个电路图。 这是定制板吗? 或 TI EVM?

    此致、

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erick、您好!

    电路板是由我绘制的。 接线是否有问题?  您能否告诉我哪部分导线可能导致了这种情况?

    此致、

    凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯瑟琳

    我已请求我们的硬件团队对您共享的原理图进行快速审查。

    同时、文本显示在屏幕上这一事实表明它应该正常工作。

    您能否将完整的引导日志与故障日志共享?

    此致、

    埃里克