This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAPL138B-EP:23引脚 EMIFA 配置

Guru**** 666710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1173315/omapl138b-ep-23-pin-emifa-configuration

器件型号:OMAPL138B-EP

您好!

IAM 使用 SDCard for Linux、但用于 SD0卡的引脚也与 EMIFA、

如何在 Linux 中为23位地址配置配置 EMIFA

请为我们提供支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否希望能够同时使用这两个接口?  配置应在 Linux 设备树中完成。  在线查看 Linux 开发指南:  https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/docs/06_03_00_106/linux/index.html

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我尝试运行 Linux、也希望通过 EMIFA 引脚进行通信

    EMIFA EMA_A0 至 EMA_A23的地址引脚 连接到 FPGA、但从 EMA_A14 至 EMA_A23的引脚用于 micro SD 卡插槽、用于引导和运行 Linux、

    我的问题是、在  SD 卡上运行 Linux 时、我是否能够使用 EMA_A14到 EMA_A23的地址引脚来使用 EMIF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不能、它们必须针对 SD 卡或 EMIF 进行多路复用、它们不能同时用于这两者。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    以上是我的更新原理图、

    我减少了 EMIF 通信中地址引脚的数量、并将 SD 卡引脚留给用于引导 Linux

    我能否与其余地址引脚(A0 -A13)进行 EMIF 通信。

    在 SD 卡上运行 Linux 时,我可以进行12位地址 EMIF 访问吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果接口是互斥的、那么这应该起作用。  您刚才已经减少了 EMIF 上的地址覆盖范围、因此只要您可以使用它、它就应该起作用。   

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、然后我将进行检查并回复