This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6746:HPI 总线-通过 HPI 总线访问使用外部主机处理器连接到 TMS320C6746的 DDR RAM

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1175876/tms320c6746-hpi-bus---accessing-ddr-ram-connected-to-tms320c6746-using-external-host-processor-over-hpi-bus

器件型号:TMS320C6746

尊敬的 TI:  

我们的查询如下  

-如 TMS320C6746文档中所述、外部主机处理器可以通过 HPI 总线访问所有内部和外部存储器、

在本例中、我们已将外部 DDR2存储器连接到 TMS320C6746、并希望使用 HPI 主机从该外部 DDR2 RAM 读取一些数据、

在 DSP 中运行的代码是否会停止一段时间、以便 HPI DMA 可以访问此 DDR 存储器位置并向外部主机处理器提供数据、

效率有多高、

请分享您对此的看法  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,我  

    感谢您的查询。

    使用外部主机处理器通过 HPI 总线访问连接到 TMS320C6746的 DDR RAM

    标题显示您正在寻找通过 HPI 从另一台主机访问连接到一个 DSP 的 DDR。

    主体说明看起来不同。

    您能否提供一个显示计划实施情况的图表。

    [引用 TMS320C6746文档中的 userid="196607" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1175876/tms320c6746-hpi-bus---accessing-ddr-ram-connected-to-tms320c6746-using-external-host-processor-over-hpi-bus、其中外部主机处理器可以通过 HPI 总线访问所有内部和外部存储器、

    我不确定这是否意味着您可以访问 DDR、因为 DDR 遵循接口标准、例如 JEDEC、请参阅以下主题以了解 DDR2标准。

    (+) AM3351:DDR2信号完整性-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Sreenivasa



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 J  

    请参阅以下输入

    HPI 到 DDR2存储器接口?

    不可以、 HPI 连接到异步存储器接口、例如 EMIFA

    此致、

    Sreenivasa