This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:基于以太网的外设引导在基于 am4378的定制板上不起作用。

Guru**** 1145030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1175525/am4378-peripheral-boot-over-ethernet-is-not-working-on-am4378-based-custom-board

器件型号:AM4378

你(们)好  

我们拥有基于 AM437X 的定制板、具有两个以太网端口。 我正在尝试通过以太网启动板。

我正在尝试通过以太网启动电路板、并相应地配置了 sysboot 引脚。 我尝试将以太网电缆连接到两个以太网端口、但未看到以太网 PHY 上的 LED 亮起。

在 Linux 计算机上、我使用 Wireshark 和 TCP 转储工具来观察数据包跟踪。 我没有在跟踪上获得 BOOTP 数据包。

我 尝试以太网启动的 SYSBOOT [4:0]引脚配置。  

10110、10111、11011、11100。

请告诉我是否遗漏了任何内容。 请找到原理图屏幕截图。