This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:TMS320C6678

Guru**** 2544810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1174265/tms320c6678-tms320c6678

器件型号:TMS320C6678

我们有多个使用 C6678处理器的传统系统、我们希望将深网模型移植到其中。 您能建议一些方法吗? 您能给我提供我可以直接联系的一些服务主管的联系方式吗? 我的工作地点是印度海得拉巴。 我们甚至可以考虑进行软件开发项目。

请注意我的手机号码:9490166736

任何人都可以联系我、请发送一封邮件或邮件、提供联系号码、以便我能够接听电话。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很高兴看到这种兴趣。

    请为此使用我们的最新器件、我们在 C66x DSP 的下一代 C7x 和 MMA 上提供了大量开发支持和优化深度学习模型。 推动了大量创新。

    ti.com/edgeai 是一个查看此功能的不同资源和优势的好页面。

    谢谢、

    Srik Gurrapu