This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8168:GStreamer 插件支持

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1175505/tms320dm8168-gstreamer-plugin-support

器件型号:TMS320DM8168
我们要求客户在 IMCN_HSC3项目的 GStreamer 管线中添加150微秒的数据包间延迟。 为此、我们必须在 Gstreamer 流水线中添加额外的延迟。  
目前、我们有一 个现有的目标文件系统、其中添加了插件。 我们无法访问 SDK 中 GStreamer 插件的源代码。
SDK 和封装详细信息 如下:-
SDK           DM816x EZSDK 5.05
封装        GST 插件开发良好  
版本:        0.10.28-r11.1-arago2.6.
库文件      libgstudp.so
主机系统   Ubuntu 18
我找到了 SDK 中 GStreamer 插件的说明以及源代码下载链接和支持该插件的某些补丁的名称(Linux-devkit/ARM-no-linux-gnueabi/usr/lib/opkg/info/gst-plugins-goobs-ger-dev.control)。
我能够从互联网上获取源代码和补丁文件、并且能够在电路板上进行交叉编译和部署。
现在、当我们检查库的文件大小时、旧库的大小为50kb、交叉编译的大小为200kb。
此外、当我使用新编译的库运行应用程序而不对 GStreamer 流水线的源代码进行任何更改时、它会出现一些性能问题(增加玻璃到玻璃延迟)。
我想获取用于 DM8168 EVK 目标文件系统的 GStreamer Good 插件的源文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenerag、您好!

     GST-plugins-gile-dev 软件是第三方资源、我们没有为此提供任何源代码。 您需要与开发人员合作以获取原始源代码。

    此致、

    Ralph Jacobi