This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM-Q1:R5F2_0以太网初始化

Guru**** 2547640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1174359/tda4vm-q1-r5f2_0-ethernet-init

器件型号:TDA4VM-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VL

大家好、TI 团队、

  TDA4VL (j721s2)  SDK 8.4.

  我在  ti-processor-sdk-rtos-j721s2-evm-08_04_00_02中找不到 j721s2的 ENABLE_ETHFW。

  如何在 R5F2_0的内核中初始化以太网(和! 想要在 A72内核中使用以太网)、 是否在 R5F2_0内核中有 init 以太网的示例?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TI 团队、

      有任何进展吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    >>  我在  ti-processor-sdk-rtos-j721s2-evm-08_04_00_02中找不到 j721s2的 ENABLE_ETHFW。
    ENABLE_ETHFW 根据 VisionApp Demo 的"Build_enable_ETHFW"标志进行定义。

    它适用于 J721s2不支持的以太网服务器和客户端应用。

    >> 如何在 R5F2_0的内核中初始化以太网(以及! 想要在 A72内核中使用以太网)、 是否在 R5F2_0内核中有 init 以太网的示例?  
    默认 情况  下、J721s2中的 CPSW2g (主域)映射到 A72作为 Linux 本机以太网驱动程序(作为 eth1接口提供)。

    您可以参阅 SDK 文档(Linux、RTOS (VisionApps 手册)以设置环境。

    此致、

    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    >> 如何在 R5F2_0的内核中初始化以太网(以及! 想要在 A72内核中使用以太网)、 是否在 R5F2_0内核中有 init 以太网的示例?  
    默认 情况  下、J721s2中的 CPSW2g (主域)映射到 A72作为 Linux 本机以太网驱动程序(作为 eth1接口提供)。

    您可以参阅 SDK 文档(Linux、RTOS (VisionApps 手册)以设置环境。

    您能否  提供  有关以太网的 SDK 文档(Linux、RTOS (VisionApps 手册) ,您  是否有示例代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    ENABLE_ETHFW 仅用于开关、因为 J721s2中没有开关、因此不支持。

    J721S2具有两个 CPSW2g (一个来自主域、一个来自 MCU 域)。
    默认情况下、这两个都由本机 Linux 驱动程序控制(对于 MCU 域为 eth0、对于主域为 eth1)

    您可以下载 Linux SDK 并按照中的文档进行操作 /docs。
    有关以太网示例、请参阅 /docs/linux/Foundational_Components/Kernel/Kernel_Drivers/Network/CPSW2g.html

    如有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

      我可以在     主域中的其他内核(R5F C7x)上使用以太网吗?  如果 是、 如何使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    >> 能否在     主域的其他内核(R5F C7x)上使用以太网?  如果 是、 如何使用。
    您可以使用 Enet 示例(pdk/packages/ti/drv/enet/examples/enet_lwip_example)通过 CCS 工具在 R5F 内核上运行以太网。
    请参阅" \pdk_j721s2_08_04_00_20\docs\userguide\j721s2\modules\"。

    我是否知道您的确切请求/问题?


    如果您正在寻找在除 A72之外的其他内核上运行的以太网驱动程序、则 SDK 中不容易提供以太网驱动程序(意味着不是已发布 SDK 的一部分)、我们可以移植到其他内核。



    此致、
    Sudheer