This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:存在 DP83867问题的客户 PCB eth0/eth1

Guru**** 2541610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1169002/processor-sdk-am64x-customer-pcb-eth0-eth1-with-dp83867-issue

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X

Schuyler 您好:

这个新的 E2E 是从旧的 E2E :https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1158875/sk-am64-sdk8-4-of-am64-is-buggy-on-the-eth-phy/4397447#4397447中克隆的

让我简明阐述一下:

第一。 客户正在使用 SDK8.4及其 PCB 进行测试。

2。 它们使用2个 DP83867 ETH phy、这是与 TI EVM 相同的设计。

3号。 本期内容为:

     Step0:Ifconfgi eth0/eth1关闭。

     步骤1:ifconfig eth0 up、执行 ping。 (这里没有任何问题。)

     步骤2:ifconfig eth1 up、执行 ping。 (这里没有任何问题。)

     步骤3:ifconfig eth0 down、eth1仍在工作。 (这里没有问题。)

     步骤4:ifconfig eth1 down。 (这里没有问题。)

     步骤5:ifconfig eth1/eth0 up。 (这里没有问题。)

     步骤6:从 eth1/ eth0执行 ping 操作(此处没有问题)。

     步骤7:ifconfig eth1 down。 (我们将会遇到问题。)

           在正常情况下、当执行 ifconfig eth1 down 时、eth1将会关闭、但 eth0应在此处工作。

           在故障情况下、ETH 关闭后 Eth0将关闭。 (eth0不应受 eth1影响。)

      因此、重现故障率约为30%。

      IE:70%的客户 PCB 不存在此问题、只有30%的 PCB 存在此问题。

有什么意见?

我们将进行原理图审阅。

但是、我们想知道这是否是导致的硬件问题、因为我从未遇到过其他客户的此类问题。

BR RIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rio、

    从之前的 e2e 线程中、我注意到相同的 IP 地址被静态分配给两个端口。 我看到另一个端口在启动另一个端口之前已关闭。 目前的建议是在每个端口启动时尝试不同的 IP 地址。 例如 eth0 192.168.1.11和 eth1 192.168.1.12、然后重新运行测试。 或者使用支持 DHCP 的 WLAN 路由器(如果有)。

    此致、

    Schuyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Schuyler 您好:

    此问题已解决、因为找到了根本原因。

    感谢你的帮助。

    BR RIO