This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6745:在 uart.h 中搜索 TMS320C6745

Guru**** 1120820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1175245/tms320c6745-search-uart-h-for-tms320c6745

器件型号:TMS320C6745
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138

尊敬的所有人,我找不到与此编程模型类似的 uart.h:

结构 UART_regs_struct
 {
 uint32 RBR_THR;   //接收器缓冲寄存器(只读)、发送器保持寄存器(只写)
 uint32 IER;      //中断使能寄存器
 UINT32 IIR_FCR;   //中断标识寄存器(只读)、FIFO 控制寄存器(只写)
 UINT32 LCR;      //线路控制寄存器
 uint32 MCR;      //调制解调器控制寄存器
 UINT32 LSR;      //线路状态寄存器
 uint32 MSR;      //调制解调器状态寄存器
 uint32 SCR;      //Scratch Pad 寄存器
 uint32 DLL;      //Divisor LSB 锁存器
 uint32 DLH;      //Divisor MSB 锁存器
 UINT32 REVID1;   //Revision 标识寄存器1
 UINT32 REVID2;   //Revision 标识寄存器2
 UINT32 PWREMU_Mgmt;  //电源和仿真管理寄存器
 UINT32 MDR;      //模式定义寄存器
 };
extern volatile struct UART_regs_struct UART0_regs;
extern volatile struct UART_regs_struct UART1_regs;
extern volatile struct UART_regs_struct UART2_regs;

我自己写了这篇文章。 您是否有一个 uart.h 和一个 UART 示例(包括 FIFO、DMA)?

谢谢

Martin