This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J7EXPCXEVM:TDA4VM、Jacinto7 EVM

Guru**** 2545010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1174315/j7expcxevm-tda4vm-jacinto7-evm

器件型号:J7EXPCXEVM

我们是否需要 用于 Jacinto 7 EVM 板上 CAN 接口的 GESI 卡? 我们是否可以在没有 GESI 卡的情况下连接 CAN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CAN 接口不一定需要 GESI 卡。 共有4个 MCAN 实例也在通用处理器板上输出引脚、它们是 MCU_MCAN0、MCU_MCAN1、MCAN0和 MCAN2。

    此致

    Karan