This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:RTC 时钟

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1174225/am5728-rtc-clock

器件型号:AM5728

我正在尝试在 pdk_am57xx_1_0_19中为 AM5728的内部 RTC 模块运行 RTC 测试代码。

RTC 可与内部时钟配合使用、但不能与 CSL_RTC_CLK_SRC_EXTERNAL 配合使用。

如何为 RTC 启用外部32.768kHz XTAL?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sympson、

    您能否指向您正在使用的示例?
    此外、请分享您对使用外部源所做的更改

    [引用 userid="45932" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1174225/am5728-rtc-clock ]RTC 使用内部时钟、但不能使用 CSL_RTC_CLK_SRC_EXTERNAL。

    您能不能具体说明您在这方面遇到的问题?

    此致、
    Parth