This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J7200:Yocto 工程编译失败

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1172170/processor-sdk-j7200-yocto-project-build-fail

器件型号:PROCESSOR-SDK-J7200

大家好、J7200 PSDK 团队

请检查 Yocto build 错误、因为 openembeddedded receipt 必须使用新的 git 地址进行更新。

自从 git 地址发生更改后、Yocto 构建一直处于打开状态。 经过相应的更改后、它现在就可以工作了。

提出此主题是为了避免其他公司团队的重复工作。

谢谢。

此致、  

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    您能否附上 Yocto 构建错误并发布需要更改的新 git 地址的详细信息?

    您的请求或您所描述的信息对我来说并不是很清楚。

    此致
    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik

    默认地址在我的办公室外正常工作。  

    如果问题可重现、我将发布新的 git 地址。 我不能从家里重现同样的问题。  

    让我们关闭此 TT。

    此致、  

    插孔