This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:PMIC 参考

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218, TPS65219, TPS65220, TPS6521855, LP8733
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1172424/am6442-pmic-reference

器件型号:AM6442
主题中讨论的其他器件:TPS65218TPS65219TPS65220TPS6521855LP8733

您好!

我想将 PMIC 用于 AM64x 电源。 用例  Vsys=5V、DDR4存储器

您会建议哪一个?

  • TPS65218
  • TPS65219
  • TPS65220
  • 其他一个?

TPS65220看起来根本不可用

TPS6521901似乎是为 AM62x 而设计的、但看起来不错。

我没有找到有关采用 AM64x 的 TPS65218的大量信息、但 TPS6521855似乎非常适合并专为 AM64x 而设计。

补充问题。 我是否必须对该 TPS befor 进行编程才能将其用于 AM64x、或者是否默认编程为适用于开箱即用的 AM64x 电源?

谢谢你。

此致

Cedric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Cedric、

    感谢您的查询。

    我想将 PMIC 用于 AM64x 电源。 用例  Vsys=5V、DDR4存储器

    您会建议哪一个?

    • TPS65218
    • TPS65219
    • TPS65220
    • 其他一个?

    TPS6521901似乎是为 AM62x 而设计的、但看起来不错。

    TI.com 上提供了多个 PMIC 选项、可用于为 AM64x 供电。

    请参阅  

    使用 TPS65220或 TPS65219 PMIC 为 AM64x 供电(TI.com)

    使用 LP8733xx PMIC 为 AM64xx 供电(TI.com)

    TPS65220看起来根本不可用

    请参阅以下主题:

    (+) TPS65220:用于客户评估的最新数据表和其他相关设计文件-电源管理-内部论坛-电源管理-内部- TI E2E 支持论坛

    我找不到有关采用 AM64x 的 TPS65218的大量信息、但是  

    不建议在新设计中采用 TPS65218。 该产品继续投入生产以支持现有客户、该 PMIC 适用于 ARM Cortex-A8/A9 SoC。

    TPS6521855似乎非常适合 AM64x 并针对 AM64x 而设计。

    请参阅 《使用 LP8733xx 和 TPS65218xx PMIC 为 AM64x 和 AM243x Sitara 处理器供电》(TI.com) 

    补充问题。 我是否必须对该 TPS befor 进行编程才能将其用于 AM64x、或者是否默认编程为适用于开箱即用的 AM64x 电源?

    TPS65220x 和 TPS65219x PMIC 有不同的可订购器件型号(OPN)型号、出厂时已对其进行编程、可为 AM64x 处理器供电。 根据应用用例和设计要求选择合适的 OPN。

    此致、

    Lavanya M R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedric、
    由于我没有听到你的反馈,我相信我的建议回答了你的问题。
    我将关闭此帖子、如果您有任何待处理的问题、请随时将其发布在此处或打开新主题。
    谢谢、 祝您愉快!

    Lavanya M R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lavanya、

    是的、我想这回答了我的问题。

    感谢您提供详细的答案。 它有很多帮助。

    由于 TPS65220不可用、我们正在开发2种解决方案(TPS6521901、作为样片提供、LP8733)。 我们将比较两者的优点和缺点。 (成本/可用性/电路板尺寸)。

    感谢您的回答。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedric、

    感谢您的注意、祝您愉快。

    此致、

    Lavanya M R.