This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:ALW 和 AMC 封装的安装规则

Guru**** 2553550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1171134/am625-mounting-rules-for-alw-and-amc-packages

器件型号:AM625

各位专家、您好!

使用过孔通道阵列(VCA)的 ALW 封装是否具有等效于0.8 mm 间距的安装规则(如 AMC 封装)?

此致、
还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、O.H、  

    感谢您的备注。

    使用过孔通道阵列(VCA)的 ALW 封装是否具有等效于0.8 mm 间距的安装规则(如 AMC 封装)?

    您能否详细说明 问题、包括  安装规则的含义  

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、O.H、  

    请参阅以下输入

    有关 AM62x 的 VCA 模式和转义建议的详细信息、请参阅 Escape 路由指南应用手册(sprad13)。

    我还将粘贴到客户可以使用的相关规则集(也包含在应用手册中)的下方。

    此致、

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、O.H、  

    供参考、请参阅以下为 AMC 封装发布的新文档。

    AM62x (AMC) PCB 迂回布线

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa 您好、  

    很抱歉耽误你的时间、感谢你的答复。

    我们将确认此文档。

    此致、
    还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、O.H、  

    谢谢您。

    此致、

    Sreenivasa