请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CCStudio 主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430G2ET
各位专家:
我们的客户要求为 Code Composer Studio 提供技术支持。
他下载了 CCS 版本8.3.1.00004、并在 Windows 10专业版操作系统上运行该软件。
当他尝试下载并安装 MSP-EXP430G2ET 演示时,CCS 显示“Confirmation - this will install undefined -v:3.80.14.01 in……the assigned folder”(确认-这将在...分配的文件夹中安装未定义的-v:3.80.14.01)。
回答"是"后、它会尝试下载、但在10%后退出、并显示"您的操作系统不支持此软件包"。
他问为什么不允许他运行加载并安装此 Launchpad 的演示? 他尚未尝试在此版本的 CCS 上加载和安装任何其他 Launchpad 演示。
我们希望收到您的建议。 谢谢你。
此致、
Gerald