This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCStudio:Composer 查询

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430G2ET
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1173399/ccstudio-composer-inquiry

器件型号:CCStudio
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430G2ET

各位专家:

我们的客户要求为 Code Composer Studio 提供技术支持。
他下载了 CCS 版本8.3.1.00004、并在 Windows 10专业版操作系统上运行该软件。

当他尝试下载并安装 MSP-EXP430G2ET 演示时,CCS 显示“Confirmation - this will install undefined -v:3.80.14.01 in……the assigned folder”(确认-这将在...分配的文件夹中安装未定义的-v:3.80.14.01)。
回答"是"后、它会尝试下载、但在10%后退出、并显示"您的操作系统不支持此软件包"。

他问为什么不允许他运行加载并安装此 Launchpad 的演示?  他尚未尝试在此版本的 CCS 上加载和安装任何其他 Launchpad 演示。

我们希望收到您的建议。 谢谢你。

此致、

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我以前没有遇到这个问题。 我会要求客户尝试使用最新的 CCS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅下面的客户反馈:

    “是的,在我收到您的最新答复之前,我安装了版本:10.4.0.00006。

    下载并安装一些更新后、该版本与我的 MSP-EXP430G2ET Launchpad 套件一同运行!
    我注意到、在该版本中、它检测到连接到 USB 端口的 Launchpad。 我在我尝试过的早期版本(V5和 V8)上没有看到这一点。
    我注意到的其他一些细微差别是、对于此版本(不确定它是否是由于 CCS 上的设置所致)、但当我运行"Debug"时、它不会自动开始执行(运行)编译的代码。 要运行、我需要点击"run"按钮。  只要保持一致、就不会出现问题。
    我可能会尝试最新 版本、因为您的同事 建议您可以获得更流畅的体验。  
    我之所以使用早期版本、是为了尝试随附一本教程手册、其中的教程手册使用了 CCS 版本5并具有 Grace。"
    谢谢、此致、