This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:如何访问 MCU1_0上的其他 R5 atcm

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1173711/tda4vm-how-to-access-other-r5-atcms-on-mcu1_0

器件型号:TDA4VM
主题中讨论的其他器件:TDA4VH

您好、TI

SoC:J784S4

电路板:TDA4VH

SDK:8.2

我们使用 SBL 进行引导。 目前、R5_mcu1_0和 A72已成功引导。 但是、当爬虫程序其他内核时、发现访问 ATCM 将导致程序无法运行。 如何配置此功能、以便我 访问 mcu1_0上其他内核的 ATCM。

此致

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI

    我们发现、在调用 SBL_SetupCoreMem (uint32_t core_id)后、我们可以访问 R5的 ATCM。
    此致
    Alex