This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VL:R5F 的 RAT 映射

Guru**** 2553130 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1168754/tda4vl-rat-mapping-for-r5f

主题中讨论的其他器件:TDA4VL

你(们)好。

我正在研究 TDA4VL、我们的用例是将大约2GB 的 SOC 存储器映射到 R5F 和 HSM 的本地地址空间、以便他们可以共享信息。 我在 MCU_R5FSS0 特殊功能的 TRM 中找到了有关 RAT 的信息、我找不到有关访问 ID 的大量信息、甚至在 TIFS 和 SDK 中也没有。  

CPUn RAT 基地址

0x40F9_0000

CPUn RAT 访问 ID

0x2 (CPU0);0x3 (CPU1)

您能否提供有关上述内容以及 RAT 模块中的区域控制和基址寄存器的详细信息?

谢谢、
Prabhjot
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhjot、您好!

    请您将我指向您所指的 TRM 部分吗? 最有可能、这些访问 ID 应该与 TRM 的表8-47中提到的 RAT 源 ID 相对应、但我将能够在检查您所引用的 TRM 部分后进行确认。

    此致、
    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parth、  

    感谢您关注此问题。 我指 的是 J721S2_TDA4VE_TDA4AL_TDA4VL_Processor_04_2022器件版本1.0 (SPRUJ08A–2022年2月–2022年4月修订) TRM、没有表8-47。

    我指的是表6-15。 MCU_R5FSS0 RAT 访问 ID 和控制/基寄存器的特殊功能来自 TIFS 代码。

    如果您需要任何其他信息、请告诉我。 如果您能举例说明我们将 R5F 映射到 SoC 存储器所需的基本功能、我将不胜感激。

    谢谢、此致、

    Prabhjot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhjot、您好!

    对拖延答复表示歉意。 SDK 本身没有任何示例。 不过、您可以引用 GEL 文件。 请检查 J7AEP.gel GEL 文件中的 Configure_RAT () API。 这将帮助您解决问题。

    此致、
    Parth