This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 硬 Qbv 问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1173019/hard-qbv-problem

您好:

当我们在 TDA4平台上测试硬件 Qbv (两个板通过 eth0连接)时、我们发现了一个问题、如下所示:

1.启动电路板

2.开始 gptp 时间同步

3.配置 Qbv 通过 tc qdisc 命令规则,如下所示:

  TC -d qdisc 替换 dev eth0父根句柄100 taprio num_tc 3 map 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0队列1@0 1@1@2基准时间1628752533000000000 sche-entry S 4 200000 sche-entry S 2 200000 sched-   entry S 01 600000 flags 0x2


基准时间是一个比当前时间长10秒的未来时间

4.数据可以从发送方在正确的门发送

5.然后,我们删除了 qdisc 配置并重新配置 qdisc 配置(不要重新启动板)。 重复多次(大约5次)后、发现无法在发送器的正确门中发送数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在重新配置 EST 函数发生器时会出现硬件问题。 请查看勘误表 i2083。 附加图像供您参考、

    这不是任何软件权变措施。 因此,每次引导时只应配置 qdisc 一次。

    此致、
    Tanmay