This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5535:电源定序

Guru**** 537930 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDX5535EZDSP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1172104/tms320c5535-power-supply-sequencing

器件型号:TMS320C5535
主题中讨论的其他器件:TMDX5535EZDSP

我正在设计基于 C5535的产品。

数据表注意到 USB 电源所需的排序:

USB_VDDA1P3和 USB_VDD1P3
USB_VDDA3P3
USB_VBUS

 TMDX5535EZDSP 没有这个定序(AFAIK)。   

问题:

1.这种定序是真的需要的还是在发现此问题之前完成的 eZdsp 设计。

2.如果没有观察到这种定序,会发生什么情况?

TI 实现此排序的首选方法是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据数据表、USB 电源的电源排序是一项要求。 根据芯片勘误 表 https://www.ti.com/lit/pdf/sprz373 - 2.1.12、当内核电压被移除时、有可能会有额外的 USB 振荡器功耗。  

    eZdsp 设计可能早于勘误表。

    序列发生器|德州仪器 TI.com

    谢谢、

    Anita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anita、

    >>根据数据表,USB 电源的电源排序是必需的。  

    1. USB 电源与其他(非 USB)电源没有定序要求?

    >>当内核电压被移除时,可能会产生额外的 USB 振荡器功耗。

    2.我不确定此勘误表与我的定序问题有何关系?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从读取数据表中可以看出、定序仅限于 USB 子系统。 根据该语句、整个器件无需序列。

    勘误表可能与定序要求不直接相关。 我在勘误表中指出了 USB 的额外功耗。  

    我还想指出、此器件的设计支持有限、请参阅下面的常见问题解答。

    [常见问题解答] C5000数字信号处理器支持指南-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Anita