This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEVM6678:跟踪"TMDSEVM6678:包含"线程

Guru**** 2554090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1171103/tmdsevm6678-follow-up-on-tmdsevm6678-inclusions-thread

器件型号:TMDSEVM6678

大家好、

支持中心收到了以下主题的另一个跟进询问。
客户希望套件中包含电源。 他来自欧洲、法国。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1130109/tmdsevm6678-inclusions/4193371#4193371

该主题上的答案不清楚。 套件是否附带电源/适配器?
是否可以向客户提供适配器?

此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    由于各种政府限制、未提供电源适配器。

    此致、
    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您再次参加我的 Kyle 节目。
    我是否可以知道限制的详细信息?
    此外、客户是否有办法获得电源适配器?  
    如果他想退还套件、因为它没有电源适配器、该怎么办?

    感谢您对此做出的回应。

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    如果您能就以下问题与我们联系、请表示感谢:

    1.我可否知道有关限制的详情?
    2.另外,客户是否有办法获得电源适配器?  
    3.如果他想退还套件,因为套件没有电源适配器,该怎么办?

    因此、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我 还没有回忆完整的背景、但这是一段时间以来的 TI 政策(至少对于处理器而言)。  不确定其他组如何处理此问题。

    2.是的、他们应该能够从 DigiKey 这样的地方购买东西。  从用户指南中:

    DC_IN1是一款直流电源输入插孔连接器、适用于的独立应用

    TMDXEVM6678L。 它是一个具有正中心尖端极性的2.5mm 电源插孔。 请勿使用

    如果将 EVM 插入 MicroTCA 机箱或 AMC 载体背板、则使用此连接器。

    三、考虑第二...  否

    此致、

    Kyle