This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6747:真实性 HST 6081测试

Guru**** 2546710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1172024/tms320c6747-authenticity-hst-6081-test

器件型号:TMS320C6747

尊敬的 TI 支持:

  我在 TI PN# TMS320C6747DZKBA3上使用 Dynasolve 750执行了一项真实性 HST 6081测试。  我不知道器件顶部使用的是什么化合物、但环氧树脂如第一张图片所示被去除、而且在第二张图片中、器件边缘周围也有一些溢出。  请告诉我这在该特定器件封装中是否正常。  非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Thuan Ho、

    感谢您的查询。

    您能不能提供一些有关 您 使用 Dynasolve 75进行的真实性 HST 6081测试的背景信息。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、

    HST 6081工艺是检测假冒芯片的标准测试之一。  通常、本测试使用 Dynasolve 750对顶部标记进行磨砂、以确保顶部标记不会被去除(可能会轻微去除)或从顶部标记中喷出油漆。  通常情况下、它确实会轻轻地去除顶部标记、但在这种情况下、您可以看到它已完全去除。  我只是想知道这个特定部件的黑顶是否耐受 Dynasolve 750溶剂。  边缘周围的溢出是否正常?  感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Thuan Ho、

    感谢您的解释。

    让我在内部检查并更新您的信息。 我与专家联系时、请预计会有一些延迟。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Thuan Ho、

    请参阅以下输入、并告诉我您的想法。

    如果器件是从 TI 授权经销商处购买的、并且我们不证明对未从 TI 授权经销商处购买的器件提供任何支持、则这些器件应该是合法的。

    此致、

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa 您好、

    这正是我在购买组件之前想要了解组件是否合法的原因。  裸片标记和顶部标记看起来可靠、但通过应用 Dynasolve 750去除顶部环氧树脂。  还可以吗?  这是我唯一决定购买的问题。  如果我100%确定这是 TI 制造的、我不应征求您的建议。  我认为经销商是 TI 授权的、但仔细检查会更好、您认为吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Thuan Ho、

    感谢您的备注。  

    我在内部与 包装团队进行了核对,他们说我们没有进行该测试,因此无法评论标记对这种测试的反应。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa 您好、

    好的、Sreenivasa、非常感谢您抽出宝贵的时间为您提供帮助。  我将要求经销商执行更多的测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Thuan Ho、

    感谢您的备注。 祝你度过美好的一天!

    此致、

    Sreenivasa