请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM 尊敬的 TI:
由于该项目的要求、我们需要在 tda4芯片的 cpsw9g 模块上使用 gptp。这可以实现吗? 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI:
由于该项目的要求、我们需要在 tda4芯片的 cpsw9g 模块上使用 gptp。这可以实现吗? 谢谢你。
您好!
[引用 userid="327852" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1166849/tda4vm-gptp-on-cpsw9g ]由于该项目的要求、我们需要在 tda4芯片的 cpsw9g 模块上使用 gptp。能否实现这一点? 谢谢。[/引述]当 CPSW 与本机 Linux 驱动程序一起使用时、我们支持 Linux 上的 linuxptp 实用程序。 SDK8.4及更高版本提供本机 Linux 驱动程序支持。 一些参考链接:
此致、
Tanmay