This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6546:AM6546 ICSSG 是否支持 TTS (时间触发发送)功能?

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6546, AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1169329/am6546-does-the-am6546-icssg-support-tts-time-triggered-send-function

器件型号:AM6546
主题中讨论的其他器件: AM6442

你(们)好

AM6546 ICSSG 是否支持 TTS (时间触发发送)功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun、  

    让我在内部检查并更新您的信息。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun、  

    请参阅以下主题。

    (26) PROCESSOR-SDK-AM65X:TTS 支持-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Sreenivasa、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun、  

    请参阅以下主题。

    (27) AM6442:AM6442:ICSS-EMAC TTS 支持-处理器-内部论坛-处理器-内部- TI E2E 支持论坛

    您能否分享您的用例?

    此致、

    Sreenivasa、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa

    感谢您回答我的问题。

    请参阅以下主题。

    "(27) AM6442:AM6442:ICSS-EMAC TTS 支持-处理器-内部论坛-处理器-内部- TI E2E 支持论坛"

     =>此 URL 不可访问。

    您能否分享您的用例?

     => EtherCAT 上的 I/O 控制或运动需要循环通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun、  

    我复制了在您查看 EtherCAT 应用时可能会用到的内容。  

    我假设这些答案是 您在 TTS 上的问题。

    Gary、

    时间触发发送(TTS)不是标准 IEEE 功能。 它是由英特尔推动的,并在网络接口卡(NIC)(如 i210)中得到支持。 过去(在 IEEE TSN 功能之前)、我们还针对 EtherCAT 主站实现了此类器件的 ICSS 100M。 背景是否用于 EtherCAT 主站?

    标准 IEEE 以太网为计划流量(EST)引入了增强功能、可将其视为 TTS 的超集。 该功能也称为时间感知型整形器。 通过安排一个周期性时隙、可以通过 EST 实现 TTS 的 EtherCAT 主站用例(或许多其他 TTS 用例)、其中只有 EtherCAT 主站打开栅极、关闭所有其他流量的栅极。 ICSSG software-dl.ti.com/.../EXAMPLES_ENET_ICSSG_TAS.html 上的 MCU+ SDK 支持 EST 功能 。 AM64x 上的 CPSW3G IP 也支持此功能、Linux SDK 已提供支持、MCU+ SDK 已计划提供8.6版。

    或者查询是否与英特尔 i210的 TTS 功能匹配?

    Pekka


    尊敬的 Pekka:

    是的、这是 EtherCAT 主站的背景。

    根据 AM57上 EtherCAT 主站的参考设计、它说 ICSS-EMAC TTS 功能的抖动将小于10us。

    因此、客户希望以相同的方式在 AM64上执行该操作。

    Gary、

    利用 IEEE802.1Q TSN 功能 EST、在调度线路上的周期性 EtherCAT 主帧时、应能满足低于1us 的抖动要求。 这与使用基于 ICSSG 或 CPSW3G 的以太网无关。 这将不需要自定义 ICSS 固件、只需要使用 EST 功能即可。

    Pekka

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa

    感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun、  

    谢谢您。  

    此致、

    Sreenivasa