This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5748:当℃温度低于-25 ̊ C 时、CAN#39;t START

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1170321/am5748-can-t-start-when-the-ambient-temperature-is-lower-than--25

器件型号:AM5748

各位专家,您好  

我的客户在五个原型上测试了 AM5748ABZXEA、其中4个原型无法在-25°C 的温度下启动  °°观察到4个有故障原型的电源状态、并且它们都在合理的范围内、但我们的数据表显示芯片的最低温度可达到-40 ̊ C、他们在同一原型上更换了 AM5726BABCXA P2P、发现它可以在-40 ̊ C 下正常工作。

您能不能?我分析一下 AM5748ABZXEA 的问题吗

BR

Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edthan、  

    电路板是否涂有涂层、以防止温度降低时出现湿气冷凝?   有时、这可能是一个简单的问题、比如板上敏感电路上的冷凝、 例如晶体上的冷凝、如果它们连接到 SOC 上。