This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:更新了工具链

Guru**** 1137170 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1170530/omap-l138-updated-toolchain

器件型号:OMAP-L138
主题中讨论的其他器件:OMAPL138

大家好、团队、

我代表我的客户发布:

我正在关注我们公司的开发环境、因为我们使用的是一个相当构建的安装、这种安装越来越成问题。

我们正在使用 OMAPL138 C6000 (不确定确切的器件型号)、我想知道这方面的最新环境是什么、我会分别在哪里找到 GPP 和 DSP 的工具链?

我之前看的是"ti-processor-sdk-linux-omapl138-lcdk-06.03.00.106"、但这似乎是针对错误的架构进行了调整? 这是正确的资源。

TI-processor-sdk-linux-omapl138-lcdk-06.03.00.106

我的系统
处理器      :ARM926EJ-S rev 5 (v5l)
茂物剪       :47.84
功能       :swp 半拇指 fastmult EDSP Java  
CPU 实现者:0x41
CPU 架构:5TEJ
CPU 型号    :0x0
CPU 部件       :0x926
CPU 版本   :5.

Regrds、

Renan