This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4VM A72紧急

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1165329/tda4vm-tda4vm-a72-panic

器件型号:TDA4VM
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

我们遇到了卡住的 A72问题:
串行输出信息如下所示:
错误:在0x8000000001上从 S-EL1接收到未处理的外部中止
错误:异常原因=0综合征=bbf000000
EL1未处理的异常
X0 = 0x0000021ca06ea007
X1 = 0x0000000000000000710c
X2 = 0xffffff8000112fec50
X3 = 0x0000000000000000
x4 = 0x0000000000000000
X5 = 0xffffff00087fa81848
X6 = 0x0000000000000258
x7 = 0xff800010594898
x8 = 0xff8000110c7000
X9 = 0x3a676e69636e7973
X10 = 0x702d6b6361747320
X11 = 0x726f746365746f72
X12 = 0x6c656e72654b203a
X13 = 0x69206b6361747320
X14 = 0x707572726f632073
X15 = 0xffffff00080de76728
X16 = 0x0000000000000000
X17 = 0x0000000000000000
X18 = 0x000000000010
X19 = 0xff8000110609d8
X20 = 0x000000030d41
X21 = 0x0000021ca06e7d1b
x22 = 0xfffde35f91d105
X23 = 0x000000000044
X24 = 0x0000000000418958
X25 = 0xff8000109bf178
X26 = 0xff800011a21db0
X27 = 0xff00080de76838
X28 = 0xff800019fcfb08
X29 = 0xff800019fcf970
X30 = 0xff800010999e20
SCR_EL3 = 0x000000000000073d
sctlr_EL3 = 0x000030cd183f
CPTR_EL3 = 0x0000000000000000
TCR_EL3 = 0x000080803520
DAIF = 0x00000000000002c0
MACE_EL3 = 0x00000000004404ff
spsr_EL3 = 0x0000800005
ELR_EL3 = 0xff800010999e18
ttbr0_EL3 = 0x000070010b00
ESR_EL3 = 0x00000000bf000000
FAR_EL3 = 0x0000000000000000
spsr_el1 = 0x0000800005
ELR_el1 = 0xff800010999e18
spsr_abt = 0x0000000000000000
spsr_und = 0x0000000000000000
spsr_IRQ = 0x0000000000000000
spsr_fiq = 0x0000000000000000
sctlr_el1 = 0x000034d4d91d
actlr_el1 = 0x0000000000000000
cpacr_el1 = 0x0000000000300000
csselr_el1 = 0x0000000000000000
SP_el1 = 0xff800019fcf970
ESR_el1 = 0x0000000056000000
ttbr0_el1 = 0x000000088abbe800
ttbr1_el1 = 0x0400000080e10000
mair_el1 = 0x0000bbff440c0400
amair_el1 = 0x0000000000000000
TCR_el1 = 0x00000034f5d07590
tpidr_el1 = 0xff80086ebe0000
tpidr_el0 = 0x0000ff57b8f890
tpidrro_el0 = 0x0000000000000000
PAR_EL1 = 0x0000000000000000
mpidr_el1 = 0x000080000
afsr0_el1 = 0x0000000000000000
afsr1_el1 = 0x0000000000000000
contexttidr_el1 = 0x0000000000000000
vbar_el1 = 0xff800010081800
cntp_ctl_el0 = 0x000000000005
cntp_cval_el0 = 0x0000021cf24a9e
CNTV_ctl_el0 = 0x0000000000000000
CNTV_cval_el0 = 0x0000000000000000
cntkctl_el1 = 0x0000000000d6
SP_el0 = 0x000000007000abd0
ISR_el1 = 0x000000000040
dacr32_el2 = 0x0000000000000000
ifsr32_el2 = 0x0000000000000000
cpuectlr_el1 = 0x0000001b00000040
cpumerrsr_el1 = 0x0000000000000000
l2merrsr_el1 = 0x0000000000000000


使用 trace32连接到 a72获取栈框:

裸片中的 CPU0:

CPU1严重错误:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能向我们提供有关您正在运行的内容的更多信息:

    1) 1)您正在使用的 SDK 版本

    2) 2)您正在使用的操作系统

    3) 3)有关正在运行的应用程序的任何信息

    谢谢、

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)SDK 版本 7.3

    2)OS Linux  5.4.106

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 添加 了 CPU1的调用堆栈信息:

    和 CPU1的寄存器信息:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供详细信息。 遗憾的是、这并未特别指向任何驱动程序、因此我们仍然无法隔离负责该驱动程序的模块。 请您丢失重现问题的步骤吗?

    您还可以尝试使用最新的8.4 SDK 吗? 检查此问题是否仍然存在?

    导致这种情况的用例是什么? 请以文本文件附件的形式共享完整日志。

    此致、

    基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 请更新最新的有用结果。

    1、我分析  了串行端口日志的“综合”字段(综合症=bbf000000), 我可以确认发生了解码错误(外部中止->错误-> 解码错误)

        

    2、我捕获 了 CBASS 空错误报告寄存器、 找到了一个 CBASS 解码错误

       

       异常事务是读取地址 0x05e1d680的64个字节、该地址是一个没有从器件的地址

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    再次请求从第一次 SPL 打印开始获取完整日志。 这将帮助我们隔离导致此问题的引导阶段。 这是定制板吗?

    此致、

    基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    按如下方式记录:

    e2e.ti.com/.../56045.log.txt

    这是一个定制板,  请使用 SBL 引导模式。

    期待您的回复、

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    这几乎已引导至 Linux 内核。 您能否将目标文件系统的/lib/modules 重命名为/lib/modules_bk 之类的文件

    这样就不会加载任何模块。 请告诉我、如果您在那之后仍然看到该崩溃。 然后、我们可以开始隔离导致这种情况的模块。

    此致、

    基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    完成并补充问题现象的背景。

    这不是器件 启动错误、这是真实车辆上的电路板稳定性测试问题。
    因此、如果不加载任何模块、我就无法重现问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是您发现的一次性问题、还是反复出现的问题?

    此问题是否仅在1个系统上出现、或者是否在多个系统上出现?

    错误签名是否始终与 CBASS 解码中看到的地址相同?  

    RoutID 4和大小表示其中一个 A72内核对其具有 MMU 访问权限但无效的空间进行了缓存访问。  一些驱动程序本来会对该坏范围执行 MMAP、然后进行访问。   如果不存在 MMU 表条目、则错误将是同步的、堆栈帧转储将是有效的。   如果您在该地址上使用 Lauterbach 进行 mmu.info +扫描、则可以查看是否存在表条目。  如果是这样,您应该尝试查找创建此条目的用户并调整其大小,以便它只指向有效内存。

    缓存访问可能会"以"方式"发生到错误映射(映射将非法地址空洞映射为正常存储器的 mmap)或错误的驱动程序访问。  可能有些 mmap 有错误的地址、打开了地图、处理器试图从那里获取数据、认为数据可能有用。  处理器可以自由地从任何具有 ex 属性的正常存储器中自动提取...  此映射可能来自不谨慎的驱动程序、甚至是在执行不安全的 dev2mem 类型访问的某些用户空间代码中。

    此致、

    Richard W.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    这是您发现的一次性问题、还是反复出现的问题?

      这是一个重复出现的问题(低频重复)
    此问题是否仅在1个系统上出现、或者是否在多个系统上出现?

      --目前,我们使用的 TAD4VM 平台上的 Linux 和 SYSBIOS 一直处于停滞状态
    错误签名是否始终与 CBASS 解码中看到的地址相同?

      -在一个地址范围内(内存空洞:0x5e17fff - 0x5f00000 [R5FSS1_CORE0_BTCM 的结束- R5FSS1_Core1_ATCM 的开始])

    --

    关于 RoutID 
    您能否 详细解释 RoutID 或相关文档的含义?
     我们在芯片手册中找到的 RoutID 解释在这个范围(在 NAVSS0)中、您能提供 一个关于 RoutID (__LW_AT__0-255的更详细的细分
    2560-3071)

    " RoutID 4、大小表示其中一个 A72内核对其有 MMU 访问权限但无效的空间进行了缓存访问。   "

      --"RoutID=4且 size=64Byte"的含义表明 A72内核之一对其有 MMU 访问权限但无效的空间进行了缓存访问?   我们能否确认这是唯一的可能性?

    我们使用 uDMA 构建了类似的问题、如下所示:

    强制执行更改 board-support\linux-5.4.106+gitAUTOINC+023faefa70-g023faefa70\drivers\net\ethernet/ti\j721e-cpsw-virt-mac.c

    此更改将触发 Sililar  CABSS_RC0_ERR [RoutID=0xA9 (也在 NAVSS0中)、size=64Byte]

    因此、我了解 uDMA 将导致64字节大小的 CABSS_RC0_ERR 记录

    我们需要知道每个 RoutID 指向哪个主器件?

    CABSS_RC0_ERR 寄存器数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    添加一些信息:

    关于问题:

    此问题是否仅在1个系统上出现、或者是否在多个系统上出现?

      --目前,我们使用的 TAD4VM 平台上的 Linux 和 SYSBIOS 一直处于停滞状态

    C66/R5F 上也会出现类似的现象,详细信息:

    e2e.ti.com/.../tda4vm-tda4-cbass-rc0-error-and-what-special-module-is-of-the-route-id-4-sdk7-3
    e2e.ti.com/.../4407504

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    很抱歉、我们在美国假期外出时有一些延迟。  以下是您的评论/回答/问题。

     这是一个重复出现的问题(低频重复)

    • 执行任何调制频率的操作
    • 这种频率是多少,每小时1次,每天1次?
    --目前,我们使用的 TAD4VM 平台上的 Linux 和 SYSBIOS 一直处于停滞状态
    • 这是否意味着1块电路板?
    -在一个地址范围内(内存空洞:0x5e17fff - 0x5f00000 [R5FSS1_CORE0_BTCM 的结束- R5FSS1_Core1_ATCM 的开始])
    • 由于 A72发出事务、使用调试器的 MMU 扫描可能会显示到该物理地址的虚拟映射。  在该虚拟句柄上设置硬件断点可能是捕获它并获取上下文的一种方法。
    • 也许还可以使用带有过滤器的 CPTracer 来了解和更好地理解问题的条件
    您能详细解释 RoutID  或相关文档的含义吗?
    • Routid 将唯一标识从给定启动器起点到路由点的路径。
    • 在转储中、此路径上的 A72起始点被分配为4。
    • 您的路由 ID 为0xA9 (169)的构造问题将映射到 udmap0.MEM1 169
    从我列出的路径 ID 的文档中获取。  我将附加一个 TRACE32-CMM 脚本,该脚本可以在用例中说明活动路由
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    ; TRM 的 RouteID 列表
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    A72-CORE0
    A72-Core1 1
    a72-L2Cache 4.
    C7x-CORE0 8.
    C7x 高速缓存12.
    DRU0 104.
    DRU1 105.
    IOMMU 108.
    MSMC 112
    proxy0 160
    sec_proxy0 216
    ringacc0.dst 200
    udmap0.mem0 168
    udmap0.MEM1 169.
    udmap0.umemw 170
    udmap0.umemr 171.

    e2e.ti.com/.../map_5F00_active_5F00_bus_5F00_routes.cmm

    A72上的某些任务似乎具有写入地址空洞的权限。  此映射是偶然的、也是由于 mmap 或 ioremap 中的过映射。  有时、它会对孔洞进行非法写入、并生成此 serror。  如果在运行时您可以查看 MMU 地图(Lauterbach with MMU .list.pagetable 或 mmu.info)

    )并尝试识别代码。  由于地址是一致的、因此您还可以在 CPU 启动访问之前使用"范围虚拟观察点"来停止 CPU。  您将需要找到正在使用的虚拟句柄才能使其正常工作。   其他方法(如一次删除一个驱动程序)也可能会识别出问题。  当然、如果频率非常慢、使用这种消除方法可能需要很长时间。

    此致、

    Richard W.