This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5729:需要有关 AM572X DSP 内核的高级理解方面的帮助

Guru**** 2552890 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678, AM5729

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1170229/am5729-need-help-in-high-level-understanding-of-dsp-cores-of-am572x

器件型号:AM5729
Thread 中讨论的其他器件:TMS320C6678

大家好、 这是一个非常高级别的问题、我们正在研究一个 FPGA (Max10)与 DSP TMS320C6678 (KeyStone 架构)连接并运行自定义算法的项目、现在我们在设计中添加了新的处理器 AM572X、它将再次与同一 FPGA 连接 (主要是 PCIe 接口),我们正在考虑在设计中删除单独的 TMS320C6678 IC,并在 AM572X 内部实现与它具有2个 DSP 相同的功能,AM572X 内部的 DSP TMS320C66X 是否可能被视为 TMS320C6678的部件间替代? 因为我们看到有 VLIW 架构(?)、 AM5729技术参考手册中指定的参数。 您能给我们提供一些清晰的指导吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是可能的、但 C6678是 AM572x 中的8核 DSP 内核与2个 DSP 内核。

    也许一种选择是将大部分 FPGA 功能移入 DSP、以便拥有更小、成本更低的 FPGA。  

    谢谢

    Srik