This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:OP-TEE 与 OP-TEE OS?

Guru**** 2541740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1169424/processor-sdk-am64x-op-tee-vs-op-tee-os

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X

在此文档中:

文件://C:/Rio _Shared_Folder_2014/AM64_HS_FS_MUS/AM64x-Processor-SDK-08_04_01_04-Documentation/08_04_01_04/Linux/basel_Components_OPTEE.html#basic-componences-opte-opteen

问题1.

有2个部分:

构建 OP-TEE

使用 OP-TEE OS 构建 u-boot

我们是否必须执行这两项操作?  使用 OP-TEE OS 构建 OP-TEE +构建 u-boot?

问题2.

我需要为 HS-FS EVM 执行这些步骤?

使 cross_COMPILE64=Aarch64-no-linux-gnu- platform=k3-am64x CFG_ARM64_core=y CFG_TEE_CORE_LOG_LEVEL=2 CFG_TEE_COMPILE_DEBUG=y 
${TI_SECURE_DEV_PKG}/scripts/secure-binary-image.sh /out/arm-plat-k3/core/tee-pager_v2.bin /out/arm-plat-k3/core/tee-pager_v2.bin.signed

问题3.
Q2之后、
输出构建文件在哪里?
文件的名称是什么?

BR RIO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rio、
    A1:是的、在重建 OP-TEE 后、两个步骤都是必需的。
    A2:是、在重建 OP-TEE 后签署 HS
    A3:这是在线标注的"二进制文件保存在: /out/arm-plat-k3/core
    最棒的
    -香港

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经构建了,但没有这个文件夹,这里有什么解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道您的 OPTTE 构建中观察到任何构建错误吗?