This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1167905/tda4vm-tda4

器件型号:TDA4VM

我目前正在尝试使用30fps 的定制构建 gstreamer 流水线来流式传输4MP 视频序列。 我购买了 TDA4板并部署了代码、以意识到该板不支持该级别的性能。

代码只需调用"videotestsrc"、并尝试流式传输4MP 30FPS 序列。 输出具有1-1.8 FPS 结果、"htop "显示两个内核的80-95%功耗(电路板仅有2个内核)。

1.我想问一下 TDA4电路板是否为支持此类任务而构建、如果是、我是否应该采取任何具体步骤来更好地利用此电路板的"电源"。

2.我也不确定该板是否具有 GPU 以及如何使用 GPU。 在我的任务中、我使用"compositor"元素来组合多个"videotestsrc"。 即使我使用 GPU 存储器、我也不确定 gstreamer 是否提供了可以处理该问题的元素。

如果对此有任何意见或建议,将不胜感激。 感谢您抽出宝贵的时间和耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、TDA4VM 具有 GPU。 但是、您提到了用于编解码器的 gstreamer。

    您能否详细说明您正在使用的"合成器"元素?

    此致、

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erick。 感谢您的回答。

    我正在使用 gstreamer 中的"compositor"元素。 实际上、我想将来自5个摄像头的馈电合并到一个帧中。 因此、我从5个摄像机获取1920x1080分辨率(2MP)的源。 我将最后四个馈送调整为一半(960x540分辨率)、然后将它们堆叠到2MP 的方形网格中。 然后水平堆叠至第一个200万像素摄像头馈送。  

    出于开发目的、我只需将"camera"(v4l2src)替换为 videotestsrc 即可。 附件是一个供参考的图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、

    我想您 可以使用 Mosaic Node/Gstreamer 插件来缩小比例并将其合并到单个帧中。

    此致、

    Brijesh