尊敬的香榭丽舍
我想在 e2e 下面跟进、并想知道在 u-boot 上运行 CPSW5G ethfw。
请问如何在 u-boot 上运行 CPSW5G ethfw?
|
"ethfw 和 native-linux-driver 均可用于控制 cpsw5g。 通过 u-boot、可以更轻松地使用原生 Linux 驱动程序。 在此帖子中、我将提及此帖子需要进行的更改。 如果客户希望选择基于 Ethfw 的解决方案、请告诉我。 为了实现这一点、必须在 ethfw 和 u-boot 中进行不同的更改。" |
谢谢、此致、
SI