This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3357:AM3357:CortxA8:未处理的 ADP_Stopped 异常0x800445E0

Guru**** 672920 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3357, AM3359
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1158255/am3357-am3357-cortxa8-unhandled-adp_stopped-exception-0x800445e0

器件型号:AM3357
主题中讨论的其他器件: AM3359

大家好、

客户在评估器件时遇到错误、请参阅下面的详细信息。

我们将使用 AM3357处理器评估 Profinet 协议栈(Molex)。 我们使用的是"PROFINET_SLAVE_IRT_AM335x"示例、但无法对其进行调试。 它在发行编译中可以正常工作,但不能用于调试(每次调试时,它以 DE_AngelSWI()结束)。 我们分析了代码、该示例似乎有问题。

我们不确定导致错误的原因、因为我们无法解决错误。

有一些 malloc 无法正常工作(在调试期间返回空)、我们尝试将其删除、但处理器仍然崩溃。

错误日志:CortxA8:未处理的 ADP_Stopped 异常0x800445E0

谢谢你。

此致、
5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5月
    您使用的是哪个版本的 PROFINET 包和 SDK?

    此致
    Dhaval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dhaval、

    客户 使用的是具有 SDK v6.03.106 (PDK v1.0.17)的 Profinet 示例"PRU-ICSS-PROFINET_Slave_01.00.05.00"。  他们还为 Profinet 示例中提供的 ICSS EMAC 应用了补丁、并重新构建了 PDK。 版本中运行正常。

    此外 、它们 在这里有一个小更新、它们能够调试、但在将优化级别应用到1之后。 如果优化级别设置为0、则在不进入 O_angelswi 例程的情况下无法进行调试。

    SDK 版本是否正确? 或者我们必须更新到另一个版本?

    谢谢你。

    此致、
    5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dhaval、

    期待您对这一问题的更新、了解根本原因。 此外、您能否提供一个时间线、以便我们从您的终端接收更新?

    谢谢你。

    此致、
    5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、May

    我们对迟迟不能恢复这种情况感到遗憾。 我们希望下周稍后的时候再与您讨论。  

    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5月  

    此主题已分配给新的所有者、但我们更愿意在此主题上直接与客户沟通、或在需要时让客户创建新主题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukul、

    刚刚收到客户的回复、表示他们的团队中有一个已联系论坛、但他们无法获得支持、请参阅下面的详细信息。

    事实上、我们在一段时间前已经在支持论坛上创建了一个 TT、但我们没有收到任何有关如何修复示例的答案。

    这篇文章是: e2e.ti.com/.../4161069

    票证适用于 AM3359 (icev2)、但行为与 AM3357相同。
    请注意、该帖子来自3个月前。

    谢谢你。

    此致、
    5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、May、

    在单张票中进行追踪。 如果客户工程师创建了新主题、请在此处添加链接、然后关闭此主题。