This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:SysConfig:如何在 PRU-ICSS (ICSS-EMAC)上配置单个标准以太网端口?

Guru**** 2556720 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1169170/am6442-sysconfig-how-to-config-for-one-single-standard-ethernet-port-on-pru-icss-icss-emac

器件型号:AM6442
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

团队、

后续问题:
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1159347/am6442-standard-ethernet-on-pru-icss-running-the-ethernet-stack-on-linux-cortex-a53/4360096#4360096

SysConfig 选项对于需要启用哪些功能来支持 PRU-ICSS (ICSS-EMAC)上的单个标准以太网端口不太清楚。
请您澄清以下客户问题。

------------------

我现在尝试使用此引脚为 AM64xx 生成第一个有效的引脚。

 

对于 CPSW 开关、这看起来正常。

为了能够额外查看 ICSS-EMAC 的引脚分配、添加 ICSS-EMAC 实例似乎还不够。

不显示额外分配的引脚。


仅当我添加另一个工业通信工具套件时、才会分配额外的引脚。
 

 
我们不希望使用工业通信工具套件之一、而是 PRU-ICSS 上的标准以太网。 ( 如此处所述)。
我是否错过了可以选择此选项的位置、或者是否还没有此选项的选项?
那么、需要启用的最接近的 Comms 工具包选项是什么?

我假设相同的引脚用于标准以太网。
已为两个以太网 PHY 分配引脚:

 
我们只需要 PRU-ICSS 上的一个以太网端口/phy。

我找不到用于删除自动添加的开关的选项。
 

是否必须使用 ICSS-EMAC 交换机配置?
如果必须使用开关、我是否可以再次手动释放为第二个 PHY 保留的引脚、以便为这些引脚分配其他功能?
在这种情况下、第二个 PHY 的内部信号将不会连接到外部。 这是问题吗?
自动生成的 SW 配置文件是否会确保未使用的 ICSS-EMAC ETh 引脚不会与该引脚将用于的实际功能相冲突?

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 A、

    我假设您正在尝试将单个 PRU 以太网端口配置为由 MCU+ R5而不是 Linux A53控制、对吧?

    我将您的主题重新分配给我们 MCU+团队的一名成员进行评论。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anber、

    推荐使用 Enet ICSS 在 ICSSG 上启用通用以太网支持。 ICSS EMAC 用于工业通信

    此致、
    普拉吉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prajith、

    感谢您的建议。 我们仍处于项目的规划阶段。 我们的目标是在 CPSW-Switch 上使用两个 Ethernet-RMII-PHY、在 PRU-ICSSG 上使用另一个 Ethernet-PHY (MII 或 RGMII)。 如果 PRU-ICSSG 由 Linux A53控制、这是可以的、因为我们对以太网端口没有特殊的时序要求。

    到目前为止我已经尝试过以下操作:

    为了消除冲突、我将 ICSS 更改为实例 ICSSG0。

    如上所述、我们只希望在 PRU-ICSSG 上使用一个 PHY、但所选的 Enet (ICSS)选项为两个 PHY 分配引脚。

    为了将这些引脚用于不同的功能、我能否手动安全地移除第二个 phy 的信号?

    提前感谢

    此致、

    1月