This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CLOCKTREETOOL:不执行、执行时说明

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: CLOCKTREETOOL
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1167103/clocktreetool-will-not-execute-execption-when-executing

器件型号:CLOCKTREETOOL

您好!

我正在尝试运行时钟树工具、但在尝试运行时遇到异常。

为了了解时钟树工具未运行的原因、我 尝试从命令提示符运行以捕获输出。

C:\Utilits\TI_Clock_Tree_Tool\CTT-Sitara-v1.0.9>Java -jar CTT-Sitara-Legacy.jar
线程"main" java.lang.IllegalAccessError 中出现异常:class org.ti.clockTreeTool.SilicRevision_XMLParser.ParserSiliconRevision_XML (在未命名模块@0x617faa95中)无法访问类 com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.DOMParser (在模块 java.xml 中)、因为模块 java.xml 不会将 com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers 导出到未命名的模块@0x617faa95
位于 org.ti.clockTreeTool.SilicRevision_XMLParser.ParserSilicRevision_XML.parseXMLFile (ParserSilicRevision_XML.Java:42)
位于 org.ti.clockTreeTool.SiliconRevision_XMLParser.ParserSiliconRevision_XML。 (ParserSiliconRevision_XML.Java:34)
org.ti.clockTreeTool.infoScreen.checkDev.prepareGUI(checkDev.java:103)
请访问 org.ti.clockTreeTool.infoScreen.checkDev。 (checkDev.java:46)
位于 org.ti.clockTreeTool.simulation.ClockTreeTool.main (ClockTreeTool.Java:68)

我在运行时看到同样的异常

C:\Utilits\TI_Clock_Tree_Tool\CTT-Sitara-v1.0.9>Java -jar CTT-AM65.jar
线程"main" java.lang.IllegalAccessError 中出现异常:class org.ti.clockTreeTool.SilicRevision_XMLParser.ParserSiliconRevision_XML (在未命名模块@0x617faa95中)无法访问类 com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.DOMParser (在模块 java.xml 中)、因为模块 java.xml 不会将 com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers 导出到未命名的模块@0x617faa95
位于 org.ti.clockTreeTool.SilicRevision_XMLParser.ParserSilicRevision_XML.parseXMLFile (ParserSilicRevision_XML.Java:42)
位于 org.ti.clockTreeTool.SiliconRevision_XMLParser.ParserSiliconRevision_XML。 (ParserSiliconRevision_XML.Java:34)
org.ti.clockTreeTool.infoScreen.checkDev.prepareGUI(checkDev.java:102)
请访问 org.ti.clockTreeTool.infoScreen.checkDev。 (checkDev.java:45)
位于 org.ti.clockTreeTool.simulation.ClockTreeTool.main (ClockTreeTool.Java:68)

是否知道为什么我看到这些例外情况?

Java 版本信息是

C:\Utilits\TI_Clock_Tree_Tool\CTT-Sitara-v1.0.9>Java -version
Java 版本"19.0.1" 2022-10-18
Java(TM) SE 运行时环境(内部版本19.0.1+10-21)
Java Hotspot (TM) 64位服务器 VM (build 19.0.1+10-21,混合模式,共享)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    我目前无法重复您的问题。 我将向同事征求他们的意见。

    您是今天第一次安装时钟树工具还是以前在计算机上打开过该工具? 我想知道 在安装过程中是否存在可通过卸载和重新安装工具来修复的错误。

    此致、

    Megan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Megan、

    时钟树工具从未在我的机器上运行。 我已尝试多次卸载和重新安装。

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    时钟树工具在几年内没有更新,因此可能与较新版本的 Java 不兼容。 我们目前正在研究 Java 更新如何影响该工具。 如果您能够恢复到 Java 8,这是与时钟树工具兼容的已知版本。

    此致、

    Megan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与我们的 IT 部门交谈后,我能够安装 Java 8。

    时钟树工具现在运行。