Thread 中讨论的其他器件:CCStudio
您好、支持人员、
我们在 MCU3_0上使用矢量 AUTOSAR 实现、并在初始化 MCAN0的 CAN 消息 RAM 时获取数据中止复位。
根据我们的实际分析、这与操作系统内存保护配置(因此我们无法与向量接触)无关、而是 MMU 专用的错误反应。
实际上、我们没有在 MCU3_0的启动代码中调用 CSL_armR5MPUCfg 或_MPU_init
我 有一些问题:
默认情况下、MCU3_0是否禁止访问 CAN 消息 RAM (0x02701000)?
2.如果是,我们如何提供访问权限? 这是通过自适应 gCslR5MpuCfg 实现的吗?
3.访问 RAM 存储在哪个寄存器中?
环境:
开发板: J721-EVM
调试器:XDS110
调试 IDE:CCStudio
内核:MCU3_0
SDK:PSDK8.02