This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:eMMC 软件配置问题

Guru**** 1475205 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1165590/am4378-emmc-software-configure-issue

器件型号:AM4378

各位专家,您好  

我的客户将 EMMC 的电压调整为1.8V 以适应更快的速度、但发现他们在复制大型文件时遇到崩溃问题、切换到3.3V 后没有问题。 但它们希望使用1.8V 电压。
如果将其调整为1.8V、是否需要进行任何软件修改? PS:(他们的软件使用先前的3.3V 设置)

BR

Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    AM437x 上运行的软件是什么操作系统?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    他们使用我们的 Linux SDK 4.03

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    您能否解释一下客户如何调整 eMMC 电压? 我认为应该在内核器件树配置中完成。

    我会将您的查询发送给我们的 Linux MMC 专家以获取评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    我认为此主题应回答您的问题: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/341405/am335x-boot-from-1-8v-emmc

    具体地说:"您应该能够顺利启动。 ROM 代码无法更改 VDDSHVx 电源。'

    这是您要查找的信息吗?

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew

    现在的问题是,当客户复制大文件时,系统将重新启动。 这是不是电流不足还是驱动不足的问题? 这种情况在3.3V 时不会发生、而是仅在1.8V 时发生。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    您能否共享全部控制台日志以在两种电压下进行文件传输?

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew

    这是1.8V eMMC 启动日志。 由于 eMMC P2根无法进入系统副本、因此无法启动系统。 P1引导分区 uImage 和 DTB 正常、可以启动。
    复制文件时、CPU 直接重新启动、而不显示日志信息

    e2e.ti.com/.../am437x-emmc-1v8-boot-log.txt