This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:eMMC 软件配置问题

Guru**** 1145030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1165590/am4378-emmc-software-configure-issue

器件型号:AM4378

各位专家,您好  

我的客户将 EMMC 的电压调整为1.8V 以适应更快的速度、但发现他们在复制大型文件时遇到崩溃问题、切换到3.3V 后没有问题。 但它们希望使用1.8V 电压。
如果将其调整为1.8V、是否需要进行任何软件修改? PS:(他们的软件使用先前的3.3V 设置)

BR

Ethan