各位专家,您好
我的客户将 EMMC 的电压调整为1.8V 以适应更快的速度、但发现他们在复制大型文件时遇到崩溃问题、切换到3.3V 后没有问题。 但它们希望使用1.8V 电压。
如果将其调整为1.8V、是否需要进行任何软件修改? PS:(他们的软件使用先前的3.3V 设置)
BR
Ethan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家,您好
我的客户将 EMMC 的电压调整为1.8V 以适应更快的速度、但发现他们在复制大型文件时遇到崩溃问题、切换到3.3V 后没有问题。 但它们希望使用1.8V 电压。
如果将其调整为1.8V、是否需要进行任何软件修改? PS:(他们的软件使用先前的3.3V 设置)
BR
Ethan
您好、Edthan、
我认为此主题应回答您的问题: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/341405/am335x-boot-from-1-8v-emmc
具体地说:"您应该能够顺利启动。 ROM 代码无法更改 VDDSHVx 电源。'
这是您要查找的信息吗?
此致、
Andrew
您好、Andrew
这是1.8V eMMC 启动日志。 由于 eMMC P2根无法进入系统副本、因此无法启动系统。 P1引导分区 uImage 和 DTB 正常、可以启动。
复制文件时、CPU 直接重新启动、而不显示日志信息