This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:DRA821:DP83822I 关闭自动协商(100Mbps)

Guru**** 2563120 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1164132/dra821u-dra821-dp83822i-turning-off-auto-negotiation-100mbps

器件型号:DRA821U
主题中讨论的其他器件:DP83822IDRA821

您好!

我们使用的是与 DRA821处理器(CPSW5G)连接的 DP83822I phy、想知道关闭自动协商模式的过程吗?

环境- TI-SDK 8.1 + QNX + RTOS 设置

目前,该接口在 RMII 模式下启用了自动协商功能,但当我们禁用 PHY 端(DP89822I)链路的自动协商功能时,该接口将关闭。

  • 我们如何转储连接到5端口交换机的 phy 寄存器?
  • 处理器端是否有任何寄存器(dra821)可禁用自协商功能?

谢谢、

Swapna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swapna、

    [引用 userid="299327" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1164132/dra821u-dra821-dp83822i-turning-off-auto-negotiation-100mbps "]我们如何转储连接到5端口交换机的 phy 寄存器?

    您是否能够连接到 CCS 进行调试? 我们有一个调试 GEL、用于使用 MDIO 打印 phy 寄存器。

    [报价 userid="299327" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1164132/dra821u-dra821-dp83822i-turning-off-auto-negotiation-100mbps "]处理器端是否有任何寄存器(dra821)可禁用自动协商?

    我们没有针对 MAC 的自动协商。 我不确定这里有什么问题。 您能在这里详细说明一下您确切想做什么和原因吗?

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tanmay!

    • 是否有工具从 QNX/RTOS 命令行转储 PHY 寄存器? 我们将看到我们是否可以连接到客户电路板上的 CCS。
    • 处理器端是否有任何寄存器(dra821)可禁用自协商功能?
      • 目前、我们的板在 PHY 端启用了自动协商功能后工作正常。 您能告诉我们在强制100Mbps 全双工模式下操作 PHY 的过程吗?  重置后、我们尝试将 phy 寄存器0设置为0x2100、但链接已断开。
      • 询问控制器端自动协商标志的原因是我们看到了用于 SGMII 的 MR_AN_ENABLE、但我们没有看到用于 RMII 的类似寄存器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swapna、

    [引用 userid="299327" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1164132/dra821u-dra821-dp83822i-turning-off-auto-negotiation-100mbps/4384170 #4384170"]询问控制器端自动协商标志的原因是我们看到了 SGMII 的 MR_AN_ENABLE、但我们没有看到 RMII[/QUERPLET]的类似寄存器

    SGMII 和 RGMII/RMII 的情况有所不同。 没有禁用 RGMII/RMII 自动协商的选项

    [引用 userid="299327" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1164132/dra821u-dra821-dp83822i-turning-off-auto-negotiation-100mbps/4384170 #4384170"]您能告诉我们在强制100Mbps 全双工模式下操作 PHY 的过程吗?[/quot]

    必须由 phy 驱动程序设置的参数。 PHY 启用/禁用自动协商的天气与 MAC 无关。 需要注意的是、在这种情况下、链路伙伴还应禁用其自动协商功能。

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tanmay!

    必须由 phy 驱动程序设置的参数。 PHY 启用/禁用自动协商的天气与 MAC 无关。 需要注意的是、在这种情况下、链路伙伴还应禁用其自动协商功能。

    您能否告诉我们 PHY 初始化序列/寄存器转储、以便将 PHY 设置为 RMII 模式、同时禁用自动协商(100Mbps、全双工操作)、以便我们可以交叉检查寄存器值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们发现以下寄存器的自举设置已启用并禁用此手动启用的链接。