This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:AM64 HS-FS Git BRah

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1166813/processor-sdk-am64x-am64-hs-fs-git-brah

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X

在本文档中、

/AM64x-PROCESSOR-SDK-08_04_01_04-Documentation/0_04_01_04/Linux/basel_Components/U-Boot/UGU-General-Info.html#build-u-boot

共有5个部分:

我已经签出了所有这些文件、但我看到的分支与本文档中显示的版本号不匹配。

请发布正确的 git 命令。

我不想尝试错误地使用错误的版本号。

BR RIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rio、
    这些是 git 存储库到"repo"源、而不是使用 SDK 软件包。
    例如、我可以重新执行、并使用 SDK 发行说明中所述的标记"08.04.04.01.005"来签出与 SDK 8.4匹配的 u-boot 源码。

    [报价 userid="85279" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1166813/processor-sdk-am64x-am64-hs-fs-git-brah "]我已经签出了所有这些文件,但我看到的分支与本文档中显示的版本号不匹配。

    您是否会详细说明上述意见?

    最棒的
    -香港