This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62:如何知道我的 SK-62是 am62-SK 还是 am62-SK-LP?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1164996/sk-am62-how-do-i-know-if-my-sk-62-is-am62-sk-or-am62-sk-lp

器件型号:SK-AM62

如何知道 电路板模型? 我认为 LP 与 LPDDR RAM 与 DDR RAM 有关,对吧?

如果是,哪些修订版本具有哪 种 RAM 类型?

我认为我的是 E2、但我不确定(它在电路板上的哪个位置?)

此外、

我在加载 Linux 时遇到错误、说"错误修复内存模型"、因此我认为这可能是由于电路板模型造成的。 如果不相关、您能帮助我弄清我为什么会遇到此错误吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Seyed M Safaei

    感谢您的查询。

    您能 不能读取电路板上的编号。 示例: PROC114E2

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是 proc114E3。 这上面的 RAM 是什么? 如何解决该启动问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seyed

    SK-LP 尚不可供客户订购,因此 您可能拥有带有 DDR4的 SK-AM62的最新版本。  

    顺便说一下,我看到您似乎在尝试利用旧 SDK 在 AM62上开发无 RTOS 的裸机  

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1164994/sk-am62-usb-ip-on-am62-am64-am65

    我敦促你非常谨慎地进行这一旅程。 我们目前不支持在 RTOS 上的 Cortex A53上进行免费的 RTOS/裸机开发,也不会为 M4内核提供 USB、以太网驱动程序。 我们在此非标准软件模型上为您提供支持的能力将非常有限。  

    当前的 AM62软件是 A53内核上的 Linux 和 M4内核上的 Free RTOS、适用于 MCU SS 内的外设以及主域中的一些其他外设。  

    尝试从地面为 AM62开发 USB 驱动程序(在 A53的裸机中)将不是我们能够支持的。

    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供显示引导错误的完整控制台日志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参见下图。 我按照 MCU+SDK 文档加载 Linux。 (首先使用 UART 进行闪存、然后使用 ospi)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释。 是的、我完全理解、我将尝试尽可能多地利用 其他处理器的 SDK 和此论坛、但我知道在 am62上还没有 RTOS 支持。 我们正在公司内从事一个非常有趣的项目、我们将对其开放源码、希望它能吸引更多的人使用 TI 处理器和产品...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seyed

    感谢您的澄清、是的 、您组织网页的第一行内容令人鼓舞、很高兴听到您正在帮助创建有助于 TI 处理器的内容、更重要的是、您也计划使用开放源码-谢谢!  

    如果我们支持您正在采取的措施的能力有限、但考虑到非标准方法、我们不希望您失望。  

    如果您愿意分享,可能会尝试离线连接您,以了解您的项目的全部内容。

    祝您一切顺利-将允许您和 Bin 继续处理您遇到的错误。

    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Seyed、

    是否有特定的原因需要使用 MCU+ SDK 来引导 Linux?

    您能否从 https://www.ti.com/tool/download/PROCESSOR-SDK-LINUX-AM62X/08.04.01.03下载 PROCESSOR-SDK-LINUX-AM62X

    并按照 Linux Academy https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AJNt76yovFnI7AOtO4iF5Q__linux_academy_am62x__XaWts8R__LATEST 进行操作

    要在 AM62x SK EVM 上启动 Linux? 这是大多数 Linux 客户遵循的典型流程、不需要 MCU+ SDK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将学习以下教程: Flash A Hello World 示例 SDK 8.04.00 (可从 MCU+SDK 下载)

    路径为: mcu_plus_sdk_am62x_08_04_00_16/docs/api_guide_am62x/GETTING_STARTED_FLASH.html

    我假设您 已将其放在那里供人们使用 、如果不是、为什么要将其放在第一位?

    我对引导 Linux 本身并不感兴趣、我正在尝试了解多级引导过程、并想知道为什么它不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您想使用 MCU+ SDK 路线、我会将您的查询重新分配给我们的 MCU+ SDK 团队以征求意见。 我在仅支持 Linux 的团队中。

    本周是印度假日、敬请期待 MCU+ SDK 支持团队的延迟响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 该团队在印度吗? 我应该发布新问题还是按原样保留? 这是我要学习的教程、但我每次都遇到上述错误:  

    software-dl.ti.com/.../GETTING_STARTED_FLASH.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Seyed、

    我们的 AM62x MCU+ SDK 支持团队位于印度。

    您无需创建新的 e2e 线程。 我已重新分配此主题、团队将很快跟进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我还想在您的同事阅读该主题时添加此内容:

    我还尝试使用 DEFAULT_SBL_EMCC_LINUX.cfg 写入 EMCC。 在这种情况下、错误看起来不同(见下文)。 (我使用闪存写入器使用 UART 来写入不同的 SBL 级)

    我认为(至少一个)两种情况(OSPI 和 EMCC)中的问题是、我们不是在编写所有内容。 同样、我们还需要提供 uboot.img 和 Linux 内核映像。 但对于当前配置、我们不会这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 已发送朋友请求。 让我们联系吧!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还没有听说过这个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="525524" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1164996/sk-am62-how-do-i-know-if-my-sk-62-is-am62-sk-or-am62-sk-lp/4385120 #4385120"]

    我认为(至少一个)两种情况(OSPI 和 EMCC)中的问题是、我们不是在编写所有内容。 同样、我们还需要提供 uboot.img 和 Linux 内核映像。 但对于当前配置、我们不会这样做。

    [/报价]

    是的、没错。  请参阅 此处的 MCU+ SDK 文档、特别是:

    此致、

    _________